This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25814:快速问题

Guru**** 2874600 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25814

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/983492/tps25814-quick-question

器件型号:TPS25814

大家好、团队、

我当时在寻找这款器件的键盘设计、由于我对 USB-C 有些不熟悉、因此一些状态指示灯标志被转了一下 如果我希望 TPS25814在连接 USB-C 线时切换电源多路复用器(电池电源与 USB-C 电源)、这是否是 POL 标志?  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    多路复用器使用 POL 标志来确定插入 Type-C 电缆的方向。 这不是您的应用的正确标志。

    您正在查找灌电流标志。 当在 CC 线路上识别 Type-C 接收设备时、接收设备标志置为有效。 这是您需要的、因为每当识别 Type-C 接收器时、接收器标志都会置为有效。

    谢谢、

    Emma