This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26LS32A:差分到单端转换

Guru**** 2920110 points

Other Parts Discussed in Thread: AM26LS32A, AM26C32, AM26LV32

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/983715/am26ls32a-differential-to-single-end-convert

主题中讨论的其他器件:AM26LS32AAM26C32AM26LV32

你(们)好

客户希望将增量旋转编码器的输出(3对差分脉冲信号:A+/A-、B+/B-、C+/C-)转换为单端信号、该信号可以连接到 MCU 的 IO 作为逻辑输入。 您可以参考下图了解有关差分信号的更多详细信息。

  • 振幅
    • 您好:5V
    • 单路差分:-5V 或5V (例如 A+减去 A-)
  • 最大单频率:250kHz
  • 差分到单端延迟:< 100ns

我不确定 AM26LS32A 是否是满足此需求的正确器件、如果不是、您能否帮助推荐满足此需求的正确器件?  谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ±5V 比实际 RS-422信号所使用的电压高、但此类信号仍处于所有接收器的共模范围内、并将起作用。

    AM26LS32A 输出 TTL 电压、这不适用于没有 TTL 兼容输入的5V MCU。 最好使用 AM26C32 (用于5V MCU)或 AM26LV32‍(E)(用于3.3V MCU)。