This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8020B:TUSB8020B 是否支持 ULA (超低 α)?

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB8020B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/982989/tusb8020b-does-tusb8020b-support-ula-ultra-low-alpha

器件型号:TUSB8020B

您好!

 TUSB8020B 是否支持 ULA (超低 α)? 我在我们的数据表中没有看到这种情况。

谢谢。

BR

Mason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好梅森、

    集线器不支持 ULA。

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JMMN、您好!

    谢谢、ULA 到底是什么? 对于集线器、具有 ULA 与不具有 ULA 之间有何区别?

    谢谢。

    BR

    Mason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好梅森、

    ULA 似乎是一种低排放材料。  TUSB8020B 未被评定为 ULA。  我没有听说过其他客户的这一要求。

    此致、

    JMMN