This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS93A:此器件是否与 TIA/EIA-644 LVDS 标准兼容

Guru**** 2788275 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDS93A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/983493/sn65lvds93a-is-this-part-compatible-with-tia-eia-644-lvds-standard

器件型号:SN65LVDS93A

大家好、

我的客户正在考虑将其作为 FIN3385的替代产品来驱动12英寸显示器。 "半模"部件上的说明它与 TIA/EIA-644 LVDS 标准兼容、但本部分未指定该标准。 如果是、这会对性能产生什么影响?  

谢谢、
劳伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lauren、

    SN65LVDS93A 也遵循 TIA/EIA-644

    此致、

    Casey