This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3232E:VCC ~= 4.4V?

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: MAX3232E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/983496/max3232e-operation-at-vcc-4-4v

器件型号:MAX3232E

MAX3232E 建议的 VCC 规格为3.3V +/- 0.3V 或5.0V +/-0.5V。  数据表的第一页显示、"使用3V 至5.5V VCC 电源运行"。   

在 VCC = 4.4V 时操作此部件是否有问题?  (这是低于5V 的二极管压降)。  看起来还可以、但建议的规格与列出的范围非常具体。

谢谢、Best、Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    您可以在4.4V 电压下完全运行器件。 您在6.3中看到的电源电压值是 TI 测试该器件的值。 它们输入了3V+-0.3V 和5V+-0.5V。 因此、这将让您大致了解您的系统将根据所需的输入电压运行什么。

    最棒的

    Chris