This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9509:低功耗 TCA9509

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9509, TCA9800

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/983098/tca9509-lower-power-tca9509

器件型号:TCA9509
主题中讨论的其他器件: TCA9800

E2E、

我们是否在 TSSOP 封装中具有 TCA9509的低功耗版本?  我们将需要相同的引脚排列。  ICC 对于我的客户系统而言过高、他们需要低于1mA 的电流。

感谢您的帮助!

Russell

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Russell、

    A 侧和 B 侧的 Vcc 电压是多少?

    他们还想切换到 TSSOP 封装吗? TCA9509采用 VSSOP 封装、TSSOP 封装电平转换器不多。

    最棒的

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、

    抱歉。  我指的是 VSSOP。  布局已锁定、因此我们需要 P2P。  他们在同一封装中使用竞争对手的低功耗解决方案。 因此、我们需要保持占用空间。

    它是3.3V 至3.3V。

    Russell

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Russell、

    不用担心、您能否验证电源电压? TCA9509要求 VCCA <=(VCCB -1)、如果这些电源电压正确、则该器件将无法正常工作。

    TCA9800具有0.5mA 的电流源、并且没有电源限制、因此您可以将其用于代替 TCA9509。

    最棒的

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TCA9509在 A 侧具有电流源、在 B 侧具有 TCA980x。 这可能需要更改上拉电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Clemens、

    这是绝对正确的。 TCA9800应在 A 侧而不是 B 侧放置上拉电阻器。

    最棒的

    Chris