Other Parts Discussed in Thread: SN75DP159
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN75DP159 大家好、团队、
我对 SN75DP159为 VDD 引脚和 VCC 引脚推荐的电容值有疑问。
数据表图30-33的 VDD 引脚具有4 x 0.1uF、2 x 0.01uF 和1 x 10uF。
然而、原理图检查清单(slla461)显示5 x 0.1uF、1 x 4.7pF、1 x 10pF 和1 x 大容量电容、与数据表略有不同。
与上述相同、VCC 引脚也存在差异。
哪种数据表或检查清单更好? 或者、请告诉我是否有其他组合比这两个组合更好。
此致、