This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB3410:TUSB3410RHB I2C

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB3410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/983025/tusb3410-tusb3410rhb-i2c

器件型号:TUSB3410

你(们)好

我们在新设计中使用 TUSB3410RHB。 我们需要您的帮助来确认其 I2C:

它可以在同一 I2C 总线上连接 EEPROM 和另一个 I2C 电量监测计芯片吗?  

谢谢、此致

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    只要 EEPROM 和 I2C 电量监测计芯片不共享相同的 I2C 器件地址、那么两者都可以连接到 TUSB3410的主 I2C 总线(P3_3/P3_4)。 用于在引导时将 USB 加载到 I2C FW 的 EEPROM 位于不同的 I2C 总线上(SDA/SCL)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik

    感谢您的回复。 这很有帮助。

    此致

    David