This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867E:PHY 扩展设置"强大的自动 MDIX"

Guru**** 2847400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/983307/dp83867e-phy-extended-setting-robust-auto-mdix

器件型号:DP83867E

大家好、团队、

我收到了客户关于 DP83867的 PHY 扩展设置"稳健的自动 MDIX"的问题。 请向我们提供有关建议。

在检查 PHY (DP83867)的链路操作时、确认其工作不正常。 经过调查、确认可以通过启用 PHY 的扩展设置"强健 的 Auto-MDIX"来解决此问题。 PHY 数据表未说明必须启用"稳健型自动 MDIX"。

您能否就实施此设置的影响向我们提供反馈?

■发生现象(出现问题的情况)
DP83867链路设置:固定为100Mbps
另一侧的链路设置:自动协商

如果相互连接(*),则会出现“链接不会发生”或“链接需要几分钟”等现象。
*此连接表单不是首选的连接表单,但至少应进行链接。

此致、

梁太郎福井

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您要固定速度、从而禁用自动协商、IEEE 规范规定自动 MDIX (自动 MDIX 控制自动 MDIX 和 MDIX 之间的选择)也会被禁用。 TI 在此方面提供了一种权变措施、如果您希望禁用自动协商、但仍保持"auto-MDIX" lite 功能、那么这就是稳健的 Auto-MDIX 设置的因素。

    此致、

    Gerome