请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DP83867E 大家好、团队、
我收到了客户关于 DP83867的 PHY 扩展设置"稳健的自动 MDIX"的问题。 请向我们提供有关建议。
在检查 PHY (DP83867)的链路操作时、确认其工作不正常。 经过调查、确认可以通过启用 PHY 的扩展设置"强健 的 Auto-MDIX"来解决此问题。 PHY 数据表未说明必须启用"稳健型自动 MDIX"。
您能否就实施此设置的影响向我们提供反馈?
■发生现象(出现问题的情况)
DP83867链路设置:固定为100Mbps
另一侧的链路设置:自动协商
如果相互连接(*),则会出现“链接不会发生”或“链接需要几分钟”等现象。
*此连接表单不是首选的连接表单,但至少应进行链接。
此致、
梁太郎福井