This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL16C752D:TL16C752D &RXRDYA、B 和错误停止位。

Guru**** 2874300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/982682/tl16c752d-tl16c752d-rxrdya-b-and-error-stop-bit

器件型号:TL16C752D

你好。

当一个无效的停止位出现字符错误时、RXRDYA、B 为什么不变为低电平?

在 TL16C752B 中、这是有效的。

维克多。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Victor:

    您能否提供问题的范围截图并解释如何重新创建? 您可以将其发布到此主题,也可以通过 c-ayoub@ti.com 向我发送电子邮件。

    如果我误解了该问题、请纠正我的问题、但当达到触发级别或发生超时中断时、RXRDY 变为有效(低电平)。 当 FIFO 为空或 RX FIFO 中的错误被 LSR[7]标记时、它将变为无效(高电平)。 当 RX FIFO 中的任何位置出现错误时、LSR[7]被置位、因此我希望 RXRDY 变为高电平。 这对于两个器件都是如此。

    所有这些信息均可在 数据表的第22页和第26页找到。

    最棒的

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好。

    如果收到的字符、您的解释是绝对正确的
    格式正确。 但是、如果接收到的字符存在停止位错误(LSR=0xF9)、则 RXRDYA_B 引脚不会变为低电平。 (我使用示波器跟踪引脚)。
    如果格式正确、RXRDY 引脚将会完全切换。
    但 RXRDY 在 TL16C752B 器件中变为低电平 、并且没有错误。



    维克多。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于这是通过离线处理的、我将关闭线程。

    最棒的

    Chris