This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA8418:能够支持16个键的更新器件

Guru**** 2867960 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA8418, TCA6416A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/983262/tca8418-newer-device-that-able-to-support-16keys

器件型号:TCA8418
主题中讨论的其他器件: TCA6416A

大家好、

客户正在寻找键盘控制器、而对于之前的设计、他们使用的 TCA8418最多可支持12个键、但是对于新设计、他们需要能够支持至少13个键的器件。 我们是否有任何器件能够总共支持16个密钥? (4 x 4)

谢谢!

Patty Chuang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TCA8418器件可直接支持多达18个按键、或在阵列中支持多达80个按键。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    很抱歉 、我们对数据表的简化图感到困惑。 我们是否 具有支持16个键的类似 I2C 键盘控制器 IC?

    谢谢!

    专利  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patty:

    正如 Clemens 所说、TCA8418最多支持18把钥匙。 为什么客户希望器件仅支持16个密钥、这是有原因的吗?

    TI 没有仅支持16个键的键盘控制器。  然而、TCA6416A 恰好支持16个 I/O、但具有与 TCA8418不同的特性。

    最棒的

    Chris