This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1145-Q1:关于功能安全

Guru**** 2803255 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD257, TCAN1145-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/982818/tcan1145-q1-regarding-functional-safety

器件型号:TCAN1145-Q1
主题中讨论的其他器件:SN65HVD257

您好!

  我们的器件型号为“SN65HVD257”,它具有功能安全特性。这是否意味着它符合功能安全标准?

  2.这款 CAN 收发器 TCAN1145-Q1"功能安全是否符合标准,可用于多拓扑冗余网络 ,也可用作 SN65HVD257的替代产品?

  3. TI 产品系列中提供功能安全、管理功能安全质量和符合功能安全标准之间有何区别?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Srivatsan、您好!

    不同层级的功能安全是对其进行了安全测试的 TI 器件。 不同的 TI 器件预制的测试越来越少或越来越多、这正是 TI 人的与众不同之处。 如需了解更多相关信息、请访问 此处的链接

     SN65HVD257 没有由 TI 对其进行测试、但这并不意味着它不是一个"安全"器件。 它满足 ISO11898-2的所有要求、正如您所说、它还具有保护特性。 区别在于它不附带任何预先构建的安全测试文档。

    TCAN1145 是功能安全质量管理型产品。 这是 TI 的中层、它附带 了有关功能安全、时基故障率、故障模式分布和引脚 FMA 的文档。 最大的区别在于 TCAN1145是一款汽车级器  件、而 SN65HVD257并非如此。 您可以使用 TCAN1145作为 SN65HVD257的替代器 件、但它可能会过大、具体取决于您的系统要求。 不过、请记住、器件之间的引脚分配和电压要求不同。

    希望这可以清除一些问题、如果您有任何疑问、请告诉我。

    最棒的

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

      感谢您提供相关信息。

     另外一个查询是:"您可以使用 TCAN1145作为 SN65HVD257的替代产品 、但它可能会过大、具体取决于您的系统要求。" 您的这种说法实际上意味着什么、就像此 IC 将如何克服、就像存在任何缺点一样?

    此外 、TCAN1145-Q1器件的库存状态显示"不可用"、材料类型显示"预量产"。 是否可随时订购,如果您不能提及订购此部件的提前期。

    此致、

    Srivatsan.R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Srivatsan、您好!

    当我说 Overkill 时、我的意思是 TCAN1145的额定工作电压要高得多、速度要快得多。 它的 Vsup 范围为4.5V -28V、  而 SN65HVD257 的 Vsup 范围为4.5V-5.5V。 TCAN1145的运行速率最高可达5Mbps、  而 SN65HVD257的 运行速率最高可达1Mbps。 还有很多不同之处、但如果您不需要 TCAN1145的所有特性、  那么 SN65HVD257 是一个更简单的选项、让您不必担心。

    TCAN1145现已缺货。 他们积极投入生产、因此很快就会恢复库存、我只是不知道何时。

    最棒的

    Chris