This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83825I:MDIO 总线、电压电平错误

Guru**** 2756835 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83825I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/982563/dp83825i-mdio-bus-wrong-voltage-level

器件型号:DP83825I

您好!

我们在新设计中将 DP83825I 用于配置目的、并且由于该器件无法以正确的电压电平进行响应、因此与器件通信时出现问题
总线上的电压 尽管如此、答案似乎是正确的(CPU 希望知道寄存器0x3 - PHYIDR2、并且 PHY 正确回答)。

通过在 RXD1 (不在原理图中)添加缺少的上拉电阻器并由 MAC (iMX8M Mini)的50MHz 时钟馈送、可将 PHY 配置为从模式。

我可以验证 PHY 是否在从模式下工作:

由于 RXD1引脚上最初缺少引导上拉电阻、50MHz 时钟(时钟频率为50MHz、而不是25MHz)出现在50MHz (引脚2)上、即、在添加上拉电阻后、当前不是这样
-->从机模式行为。

VDDIO 为3.3V、MDIO 总线上没有其他 PHY、并且未安装可选的总线终端。

我不知道如何解决这个问题、因为我不确定它的原因...

也许有人会给我一个提示! 感谢您的提前帮助!

此致、

Julian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我只是看到、我在第一张图片中对 y 轴进行了误导性缩放...

    MDC (品红色)的缩放比例与 MDIO (黄色)不同... MDC 振幅也为3.3伏...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Julian、

    MDC 和 MDIO 似乎在3.3V 范围内运行、该范围与 VDDIO 电压保持一致。 我不确定您看到的问题是什么?  

    此致、

    Gerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在上面的屏幕截图中、不是很容易看到、但 PHY 应答的振幅仅约为1.5V、CPU 不"看到"应答。

    您可以在此屏幕截图中更好地看到它:


    但我最近的测量结果表明、复位时序不正确。 详细说明:在50MHz 时钟出现之前、复位被释放。
    我希望修复这个时序将解决我的问题...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的软件开发人员已更正了复位时序、这对我来说很好

    黄色-重置

    品红色- 50MHz

    蓝色- MDC

    绿色- MDIO

    我触发了复位-它保持低电平~5-10ms;当复位被释放时,50MHz 出现并且稳定了超过25ms;但同样,PHY 应答的电压电平只有大约1.5伏...  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想、iMX8M Mini 的 Erratum E11437可能会导致我们的问题...
    它描述了当为该引脚设置开漏使能位时、MDIO 引脚被拉低。 这将解释奇怪的电压电平...
    我们明天会检查一下!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Julian:

    请告诉我您找到的内容!

    此致、

    Gerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerome、您好!  

    我刚刚收到反馈:

    以太网@30be0000正在等待 PHY 自动协商完成.... 完成
    使用以太网@30be0000器件
    主机处于活动状态

    来自我们的软件团队! 因此、它与 DP83825I 无关、而是与勘误表中所述的"错误"引脚配置有关。  

    此致、  

    Julian