This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125BR800A:DS125BR800A 的0x0A 信号检测监控寄存器

Guru**** 2625265 points

Other Parts Discussed in Thread: DS125BR800, DS125BR820, DS125BR800A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/982404/ds125br800a-0x0a-signal-detect-monitor-register-for-ds125br800a

器件型号:DS125BR800A
主题中讨论的其他器件:DS125BR800DS125BR820

您好、TI 专家

我知道 DS125BR800和 DS125BR820具有 0x0A 信号检测监控寄存器。

请问 DS125BR800A 是否还有 0x0A 信号检测监控寄存器。 数据表中似乎缺少。

此致、

Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    DS125BR800A 是一款支持 SATA/SAS OOB 的线性转接驱动器。 作为 OOB 支持的一部分、应在1.6nS 内检测到信号。 因此、BR800A 的工作方式与模拟缓冲器类似、因此数据表中未显示信号检测或其寄存器。  

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我明白这一点、谢谢。 但是、该寄存器是否可用于查询操作方法? 我希望能够查询一个0x0A 寄存器、而不是单独查询每个通道、这样可以节省检查是否检测到有效信号的时间。

    此致、

    Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    该寄存器不可用、因为它没有被表征。 这就是寄存器映射中未列出它的原因。

    此致、Nasser