This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1044-Q1:CAN NC 引脚连接至5V

Guru**** 2803255 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN1044V, TCAN1044-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/983026/tcan1044-q1-can-nc-pin-connect-to-5v

器件型号:TCAN1044-Q1
主题中讨论的其他器件:TCAN1044VTCAN1044V-Q1

各位专家、您好!

为了实现 TCAN1044-Q1和 TCAN1044V-Q1的兼容设计、客户希望无论使用 TCAN1044或 TCAN1044V、都将引脚5连接到5V、因此我想检查 TCAN1044的 NC 引脚是否允许连接到5V? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arie、

    引脚5未在内部连接 到 TCAN1044-Q1 、因此您可以在不损坏器件的情况下对其施加5V 电压。

    最棒的

    Chris