This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRS3122E:双电源运行电容值

Guru**** 2775595 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/983053/trs3122e-dual-supply-operation-capacitor-values

器件型号:TRS3122E

对于 Vcc = 3.3V 和 VL = 1.8V 的双电源运行、您是否建议所选的电容器与表1中所示的电容器不同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电荷泵不从 VL 运行。 表1不应提及 VL

    当 VCC = 3.3V 时、只需使用四个100nF 电容器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Clemens。 这就是我所期望的。