This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:DP83869HM

Guru**** 2451970 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83869HM, MSP430F5529

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/982747/dp83869hm-dp83869hm

器件型号:DP83869HM
主题中讨论的其他器件: MSP430F5529

你(们)好

DP83869HM

IC 的评估板上有一个 MCU。
我们是否需要 MCU 来设计实际产品?

MCU 的应用
在写入 IC 后、如何保存内容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您参考的是 MSP430F5529、则可使用该选项轻松配置 PHY 的寄存器并检查其状态寄存器。 它不是对 PHY 的寄存器进行编程/检查的唯一方法。 您需要的主要连接是 SMI (串行管理接口)、MDC 和 MDIO。 请参阅数据表中的第9.4.9节。

    此致、

    Gerome