This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS386EVM:接收器输入原理图确认

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDS386EVM, SN65LVDS386

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/982741/sn65lvds386evm-receiver-inputs-schematic-confirmation

器件型号:SN65LVDS386EVM
主题中讨论的其他器件: SN65LVDS386

你好 Jonathan、

你好。

我们的客户对器件型号 SN65LVDS386EVM–16通道 LVDS 接收器评估模块有疑问。 在此数据表中、它显示了 LVDS 输入(D4B 和 D4A)及其输出 D4Y 的方框图。 他们想知道这种情况使用了哪些引脚、并且评估板的原理图似乎是错误的、它不显示接收器输入(D4B 和 D4A)。 他们想知道这是否是错误、并查看你们是否有此模块的正确数据表?

提前感谢!

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    原理图上的 D4B = D4Z 和 D4A = D4Z。 原理图看起来正确-它与 SN65LVDS386数据表中的引脚排列相匹配。  

    此致、

    I.K.