This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65988:4CC 命令设置

Guru**** 2941480 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65988

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/982948/tps65988-4cc-command-settings

器件型号:TPS65988

大家好、

客户希望使用 MCU 发送4CC 命令"PD 获取灌电流功能"、您能帮助分享如何进行这些设置吗?

非常感谢有关寄存器和值的详细说明。

谢谢、致以最诚挚的问候!

Hao  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    有关  此4CC 命令的更多信息、请查看 TPS65988主机接口技术参考手册。 第122页有'GSkC' 4CC 命令。

    谢谢、

    Emma