This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1550:启用/ RE 和 DE 的时序

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1550

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/982966/thvd1550-enable-timing-of-re-and-de

器件型号:THVD1550

大家好、团队、

我的客户正在使用 THVD1550进行开发、并面临一个问题。 您能为我们提供支持吗?

当/ re 和 de 同时改变时、R 输出一个3usec 的漏脉冲

应该花多少时间来防止这种现象?

此致、

肖特罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当驱动器和接收器都被禁用时、此器件进入待机模式。 从该状态唤醒确实需要几微秒的时间。 (请参阅数据表中的表7.8。)

    为了防止丢失数据、请在禁用接收器之前至少启用22ns 的驱动器、并在禁用驱动器之前至少启用90ns 的接收器。