This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A23157:MDC/MDIO 接口开关

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: PCA9543A, TS5A23159, TS5A23157

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/982217/ts5a23157-switch-for-mdc-mdio-interface

器件型号:PCA9543A
主题中讨论的其他器件: TS5A23159TS5A23157

您好!

PCA9543A 是2通道 I2C 双向开关。 我是否可以将其用于 MDC/MDIO 切换。

要求是 MDC 和 MDIO 接口应连接到具有相同 MDIO 地址的器件。 因此、我们需要一个开关来区分不同的器件。 MDC/MDIO 所需的带宽为2.5MHz、支持的电压为1.8V、但 PCA9543A 仅支持高达400kHz 的频率和2.3至5.5V 的电压。

如果此器件不符合我们的要求、请建议使用替代器件。

谢谢、

Tejaswi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tejaswi、

    PCA9543A 器件无法支持高于400kHz 的频率、任何高于该频率的频率都可能导致状态机出错。

    我已将此 TT 重新分配给可能能够提供合适器件的其他团队。

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tejaswi、

    我们有采用双通道2:1 (SPDT)配置的模拟开关、支持所需带宽。 此开关的状态由 GPIO 信号控制。

    TS5A23157和 TS5A23159是两个良好的选项、可满足电压和信号要求。 TS5A23159器件确实支持关断保护功能、这有助于简化电源定序、因为信号电压可能位于芯片电源之前。

    希望这可以解决您的问题、如果有任何疑问、请告知我们。

    此致、

    Sandesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sandesh、

    我已经检查 了 TS5A23157 和 TS5A23159 数据表、这些器件符合 我们的要求。 这可以解决我们的问题。

    谢谢、

    Tejaswi