This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD5E003:引脚2和放大器的状态;引脚5

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD5E003

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/982444/tpd5e003-stauts-of-pin-2-pin-5

器件型号:TPD5E003

您好!

尊敬的 TI E2E 团队:

我们计划  在设计中使用 TPD5E003。 我可以看到数据表中提供了2种典型应用。  

应用1 SIM 卡的典型应用。

我想知道、数据表中的引脚分配说明中的引脚2是接地、但如果您在应用图中进一步看到引脚5声明为接地引脚、请尽快确认哪个引脚应该接地引脚2或引脚5?

谢谢、

Shivani  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shivani、您好!

    引脚2是该器件的接地引脚。 第7页图表中的器件刚刚旋转180度。  

    此致、

    Matt Smith  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的快速响应。

    谢谢、

    Shivani