This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] USB3.0和 USB2.0检测

Guru**** 2820485 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/982665/usb3-0-and-usb2-0-detection

大家好、

我的客户希望获得一个解决方案、以防止 USB3.0信号受到无线干扰。

当硬盘插入 USB3.0下行端口(与 用于 无线鼠标的另一个下行无线软件狗兼容)时 , 无线安装会出现滞后问题。

我的客户希望在分别检查每个 USB3.0端口的 USB 状态后解决此问题。

检查 USB2.0设备是否插入 或 USB3.0设备是否插入下游端口后、SOC 将仅控制 USB2.0或 USB2.0/USB3.0的 USB 集线器。

我不确定是否插入了 USB2.0器件或 USB3.0器件。

如果您有适合您的解决方案、请推荐该解决方案。

谢谢、此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们没有特定于此类应用的器件。 客户应能够访问 USB 主机设备树以了解所连接设备的类型。 在 某些情况下、客户可能需要使用多路复用器来断开 USB3总线。