This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83825I:节能以太网

Guru**** 2943430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/982567/dp83825i-energy-efficient-ethernet

器件型号:DP83825I

是否可以使用不支持 EEE 标准的 MAC 使用此 PHY 来实现高能效以太网? 如果是,我们如何实施? EEE 还会比正常以太网降低功耗吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    与普通以太网相比、高能效以太网确实降低了功耗。 数据表中的表6.5具有特定的数字。 有关如何使用非 EEE 支持 MAC 实现此目的、请参阅数据表中的第7.3.4节。

    此致、

    Gerome