This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA6416A:将 P00至 P17设置为 I2C 访问之前的已知状态、以设置为输出。

Guru**** 2815985 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/982070/tca6416a-set-p00-to-p17-to-known-state-before-i2c-access-to-set-as-output

器件型号:TCA6416A

尊敬的先生/女士:

在数据表的第17页上、"加电或复位后、I/O 被配置为输入。"

如果 P00至 P17全部用作输出、并且在 I2C 访问之前输出需要处于定义的状态、以设置为输出、那么可以在这些引脚上使用上拉或下拉电阻器吗?

任何需要的特定值。

Joe、您好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、

    已通知专家该主题并将作出相应的答复。 感谢您的耐心等待。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "如果 P00至 P17全部用作输出、并且在 I2C 访问前输出需要处于定义的状态以设置为输出、则可以在这些引脚上使用上拉或下拉电阻器吗?"

    是的、当设计人员需要在上电后但在开始对器件进行编程之前确保引脚状态时、这实际上是我们期望的操作。  

    "需要任何特定值。"

    从技术上讲、您可以使用任何值、但较弱(较大的值)会产生较少的泄漏电流、但更容易受到噪声的影响(这意味着存在噪声时偏置电压可能会移动)。 较强(较低的值)将提供较强的偏置、但可能会消耗更多的泄漏电流(在电池应用中需要更加小心)。 在大多数情况下、像47k 这样的器件会起作用。  

    请注意、我们预计不使用 GPIO 也会设置为输出或保留为输入、以便通过弱电阻器拉高/低。 这是为了确保不出现击穿电流。  

    谢谢、

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bobby、

    感谢您的详细回答。

    Joe、您好