This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD233-Q1:满载条件下的多路和隐性电流

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD233
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/982299/sn65hvd233-q1-dominent-and-recessive-current-for-full-load

器件型号:SN65HVD233-Q1
主题中讨论的其他器件:SN65HVD233

大家好、

我想使用 SN65HVD233 -Q1收发器、其中使用环形拓扑在总线上连接了13个节点。

请告诉我 SN65HVD233 -Q1的显性和隐性电流、以了解功耗。 (数据表仅提供电源电流)

此致、

Monisha OM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Monisha、

    数据表上的电流规格描述了收发器自身在不同无源或驱动状态下的流耗、实际上并未指定通过电源引脚驱动总线的实际电流。 这个额外电流将在很大程度上取决于系统总线上的负载和被发送数据的内容(%显 性)。 如果系统预计具有60欧姆负载(通常两个120欧姆端接电阻并联)、则可以使用图11中的图来估算显性状态期间的输出电流。 如果使用了其他一些负载、则可以在差分输出电压(VOD)达到其典型值(2.0V)时通过计算流经负载的电流来估算该电流。 例如、当负载为60欧姆且输出电压为2.0V 时、显性电流约为33mA。 对于 这些条件、这种粗略估算接近(稍差)、如图11所示。  

    通过网络传输的数据保持信号显性的时间也会对总体功耗产生很大影响。 由于隐性电平(逻辑1)是被动驱动的、因此与显性(逻辑0)状态相比、它们消耗的电流可忽略不计。 此计算非常直接地可以进行估算、因为您只需将估算的显性电流乘以总线处于此状态的时间百分比即可。 此估算忽略了隐性状态所需的少量偏置电流、因此、如果您希望总线在大部分时间处于隐性状态、则最好将此因素包含在更复杂的估算中。  

    请告诉我这是否合理、您是否有任何疑问。

    此致、
    Eric Schott