This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8042A:OVERCURz/PWRCTL 引脚状态

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2561

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/982366/tusb8042a-overcurz-pwrctl-pin-state

器件型号:TUSB8042A
主题中讨论的其他器件:TPS2561

大家好、

我对 TUS8042A 的 PWRCTL 引脚有疑问。 当 OVERCURxz 引脚的状态从检测到过流事件的电源开关发生变化时、PWRCTL 引脚锁存器是否会关闭开关、直到出现新的插入插头、或者是否有方法可以通过 I2C 或计时器使 PWRCTL 引脚取消置位?

谢谢、

Jon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jon、

    当 OVERCURxz 输入被置为有效时、集线器将使 PWRCTL 无效、集线器也将向 USB 主机报告过流事件。  USB 主机可能会禁用端口电源或完全禁用集线器-这取决于操作系统。

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JMMN、您好!

    明白。 主机是否能够发出命令以重新启用端口、或者是否应改用 TPS2561数据表中所示的自动重试电路?

    谢谢、

    Jon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jon、

    主机能够发出命令以重新启用端口电源。  作为 USB 规范的一部分、不需要重试。

    此致、

    JMMN