This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD1781:产品的最终寿命?

Guru**** 2929270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/982194/sn65hvd1781-end-life-of-product

器件型号:SN65HVD1781

SN65HVD1781DR 的最终寿命是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nikhil、

    器件的最终寿命到底意味着什么?  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此器件没有 EOL 计划。

    产品生命周期显示:

    我们的指南规定、如果存在以下三种条件之一、TI 标准产品将不符合淘汰条件:

    • 该产品在过去五年内有过任何销售(汽车或高可靠性产品为七年)。
    • 该产品可以制造并已投入生产不足10年。
    • 产品当前有任何客户需求。

    产品变更通知 说:

    TI 的产品退市/停产流程符合 J-STD-048标准。 我们公司努力避免因便利性问题而淘汰产品。 此外、我们的标准淘汰退市时间表提供比行业标准更长的交货周期。 我们的时间表允许最后一个订单使用12个月、并允许再使用6个月的时间来完成过时产品的最终交货。