This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIOS1013:推挽模式下的加电延迟

Guru**** 2894990 points

Other Parts Discussed in Thread: TIOS1013

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/982202/tios1013-power-up-delay-in-push-pull-mode

器件型号:TIOS1013

您好!

我正在考虑在推挽模式下使用 TIOS1013。 如数据表中高侧和低侧模式的图9-5和9-6所述,是否会有30ms 的上电延迟(输出电压为12V) ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christoph、

    是的、当您在推挽模式下使用器件时、上电时会有延迟。

    数据表图9-5和9-6中显示的30mS 上电延迟是由于 t (UVLO)规格(UVLO 后的 OUT 重新启用延迟)。  只要电压降至 UVLO 阈值以下(包括加电时)、由于电压低于 UVLO 阈值、器件就会将 OUT 引脚保持在高阻态典型值30mS、以确保电压在激活前稳定。

    此致、

    Jonathan