This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS110DF111:SFI 信号检测= 0

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: DS110DF111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/982082/ds110df111-sfi-signal-detect-0

器件型号:DS110DF111

大家好、

在 DS110DF111上遇到问题:

在 INA-XFI 循环中、我们可以成功运行回送、CDR 锁定现在可以正常工作;

但是在 INB-SPD 中、我们应该使0x54[bit7]信号检测= 0:

其中:

  1. SFI 信号来自 Intel X710、我们发现驱动程序工作正常、MAC 环回工作正常;
  2. DS110 INA/INB 具有与10G 数据速度设置相同的寄存器配置;

问题如下:

  1. 是否可以达到上述工作条件? 对于 XFI 和 SFI、是否需要设置任何不同的寄存器配置?  
  2. 如果这两个输入之间没有不同的设置、您能否帮助分析此问题的根本原因?

BR

Brandon  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TI 重定时器支持 XFI 和 SFI 接口。 这些10G 串行模块接口的规格实际上没有太大不同。 几个问题:

    • 重定时器输入信号的峰峰值电平是多少?
    • 如果主机强制检测 SFI 入口路径上重定时器通道上的信号为高电平、重定时器是否能够获取 CDR 锁定? 主机可以通过设置通道寄存器0x14[7]= 1来强制设置信号检测有效   

    非常感谢、

    Rodrigo Natal

    HSSC 应用工程师