This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI86:信号 MIPI DSI 输入端口?的 DP 输出的最大分辨率是多少

Guru**** 2980590 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI86

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/982067/sn65dsi86-what-is-the-maximum-resolution-of-dp-output-with-signal-mipi-dsi-input-port

器件型号:SN65DSI86

尊敬的先生或,女士

您能不能帮助双确认 信号 MIPI DSI 输入端口的 DP 输出的最大分辨率是多少?我查看了 SN65DSI86的数据表、它似乎没有提到这个细节。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有关计算、请参阅此 DSI86应用手册。  最大 DSI 时钟将达到或低于750MHz、因为 DSI86只能支持高达750MHz 的时钟频率。 DSI 通道的最大数据速率为每通道1.5G。

       

    谢谢

    David