This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041:端口连接监视器

Guru**** 2763455 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/982154/tusb8041-port-connection-monitor

器件型号:TUSB8041

尊敬的团队:

我的客户正在查看 TUSB8041、对端口连接监视器有疑问。

主机是否可以通过参考 TUSB8041的内部寄存器来识别 TUSB8041的哪个端口处于连接状态或断开状态?

是否有任何方法可以识别 TUSB8041的哪个端口处于连接状态或 Dis 连接状态?

谢谢你。

此致、

Koshi Ninomiya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    没有 I2C 可访问寄存器可被读取以确定集线器的端口状态。  TUSB8041确实使用 USB 命令向 USB 主机报告端口状态、但 TI 不为终端用户提供监控此端口状态的应用。

    此致、

    JMMN