This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB7320:电源中出现噪声

Guru**** 2928670 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB7320, TPS74401, TUSB7340, TUSB1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/997234/tusb7320-noise-occurs-in-the-power-supply

器件型号:TUSB7320
主题中讨论的其他器件: TPS74401TUSB7340TUSB1310

在极少数情况下、当电源打开时、电源线路中会产生连续噪声。
(当电源打开30次时大约一次)


当电源噪声出现时、XHCI 寄存器访问(7.5.3.3.9端口状态和控制寄存器)总是失败。
这种情况的原因可能是什么?
请告诉我可能采取的措施。

如果有有关电源的勘误表、请告知我。

下面是每个正常运行和异常运行的功率波形。

VDD33
正常工作                                   工作异常

VDDA_3P3
正常工作                                   工作异常

VDD11
正常工作                                   工作异常

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    瑜伽:

        关于反向驱动器的损坏,过压应力和电流超过 ESD 限制的情况更是如此。 由于 XI 是时钟信号、因此电流应该受到限制并且很小的损坏机会。

       背光驱动 器损坏可能有多种形式。 受到 EOS 影响的反向偏置结可能会雪崩和失效。 更常见的情况是、正向偏置二极管发生故障、因为高电流会导致高温、从而导致损坏。 设备不会立即发生故障。 相反,具有潜在缺陷的器件可能通过所有正常生产测试,但会随着时间的推移而恶化。

       为避免将来的问题,最好使用更少的反向驱动器来设计系统。

    此致、

    Brian

        

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我检查 TUSB7320的引导顺序。

    1)
    请告诉我48MHz OSC 和 PCIe_REFCLK 的输入顺序调节。
    进行了比较
    48MHz 振荡器说明
    PCIe_REFCLK 的说明
    我认为有一个输入顺序。

    2)
    请告诉我 GRST 和 PCIe_REFCLK 的输入顺序调节

    请于7月2日(星期五)日本(东京)时间8点前回复。

    --------------------------------------------------

    Yoda:

       1: 在 GRST 变为高电平之前、必须启动48MHz 时钟。

       2: 电源后、GRST 可以立即变为高电平、48Mhz 时钟稳定。

       3: 电源后100ms PERST 变为高电平、48Mhz 时钟稳定。

       4: PCI-E REFCLK 采用 GRST 和 PERST。

      因此序列将是48Mhz clk -->GRST-->PCIe_REFCLK->PERST

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yoda:

       1: 在 GRST 变为高电平之前、必须启动48MHz 时钟。

       2: 电源后、GRST 可以立即变为高电平、48Mhz 时钟稳定。

       3: 电源后100ms PERST 变为高电平、48Mhz 时钟稳定。

       4: PCI-E REFCLK 采用 GRST 和 PERST。

      因此序列将是48Mhz clk -->GRST-->PCIe_REFCLK->PERST

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yoda:

          您如何更改之前提到的电源的斜坡时间? 更改 TPS74401的 CSS?

    此致、

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好。Brian

    感谢您的回答。

    我将回答这个问题。

    它是 TPS74401的 CSS、但更改为未安装的电容器。

    您对此问题是否有任何关心?

    我还有两个问题。

    1) 1)您回答说、引导顺序为48Mhz clk->GRST->PCIe_REFCLK->PERST。 即使在释放 GRST 复位后输入 PCIe_REFCLK、也不会损坏 TUSB7320吗?

    2) 2)在引导序列中、如果我在电源开启时使用 GRST 复位、那么在再次取消 GRST 时是否需要保持48Mhz clk->GRST->PCIe_REFCLK->PERST?

    我在使用 GRST 复位时检查了 PCIe_REFCLK 是否也需要停止一次。

    此致、

    Yoda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 TPS74401、我与 支持 TPS74401的应用工程师进行了交谈。 我被告知、如果 VIN 和 EN 连接在一起、 有时可能会导致输出振荡。

    您是否可以将 CSS 更改为其他值并查看任何差异?

    回答您的其他问题:

    1:由于电源已开启、因此无论如何处理 GRST 和 PCIe_REFCLK、TUSB7320都不会受到损坏。

    2:这个序列只用于上电复位。 上电复位完成后、您可以在以后的任何时候使用 GRST 进行复位。

    此致、

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好。Brian

    感谢您提供新信息。

    如何连接 VIN 和 EN 以防止 TPS74401振荡?

    此致、

    Yoda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yoda:

       他建议更改 CSS 值。 您有机会尝试一下吗?

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好。Brian

    感谢您的回答。

    我不想尝试它。

    CSS 未实现。

    请告诉我"有时可能会导致输出振荡。"

    "引起振荡"具体指的是哪种现象?

    我通过 E2E 向 TPS74401的应用工程师咨询、但内容不匹配。

    此致、

    Yoda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yoda:

       我和另一个应用程序人员交谈、 我被销售时有时会出现噪音。

      那么 、C3462在良好和不良条件下都没有实施?

      我们可能需要与 LDO 应用程序 Guy 一起进行通话。

    此致、

    Brian