This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB422:电缆测试仪应用

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB422

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/995586/tusb422-cable-tester-application

器件型号:TUSB422

你(们)好  

在我们的其中一个设计中、我们有两个 TUSB422作为 USB Type C 电缆测试仪的一部分

我们需要检测电缆的方向并读取电缆中的电子标记

当前状态为:

一个端口配置为接收端口、另一个端口配置为  数据表中第7.3.3部分 DFP 和第7.3.4 UFP 部分所述的源端口

如果我通过 C 型  到 C 型电缆将灌电流端口连接到我的笔记本电脑、我可以读取 警报寄存器0x10中更改的 CC 状态以及 cc 状态寄存器中的值0x04或0x08、具体取决于方向  

但是、将两个端口连接在一起时、我不会检测到任何更改  

根据我的测试、唯一的区别是其中一  个 cc 引脚在连接到笔记本电脑时会获得电压值、具体取决于方向、但在连接到另一个端口时、在 cc 引脚上没有检测到电压

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    测试仪上的连接器是两个插座?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian

    是的、它们都是插座、因此我们可以在两者之间连接 C 型到 C 型电缆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SNED 原理图是否通过消息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已发送

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、刚刚收到。 将于明天发送反馈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     设计中是否有 SOC? 您能绘制方框图吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仍需要帮助?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian

    很抱歉、我离开了一段时间、我们的检测和方向工作正常、仍然与电子标记芯片进行通信

    对此有任何建议

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能 更详细地描述该问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian  

    我目前正在测试读取电缆内部包含电缆规格的电子标记芯片、我将作为 SOP' Header 108F 数据对象(018000FF)发送发现标识消息、并将 VCON 施加到电缆50ms

    但芯片没有回复、 尽管电缆存在 Ra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vcon 是否打开?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、提供 Vcon  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它需要  支持电缆发现身份序列的 PD 控制器固件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阿里:

       问题已解决?

    此致、

    Brian