This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822IF:用于实现 LVDS 兼容性的 SD 线路逻辑电平

Guru**** 2931770 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83822IF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/996726/dp83822if-sd-line-logic-level-for-lvds-compatibility

器件型号:DP83822IF

您好!

TD_P、TD_M、RD_P、RD_M 指定为 PMD 输出、并且与大多数 LVDS 制造商一致。

SD 线路(PIN_24/LED_1_GPIO_1)怎么样? 它们可以被指定为 LVDS、也可以被指定为 LVPECL。  

这是否必须进入/设置为 LVPECL 才能工作?

此致

Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    我已经确认了您的帖子、我将联系团队以获得您问题的答案。 我希望在星期三(4月28日)之前回来。

    此致、

    Joe

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”提供,“不含任何瑕疵”,并受 TI 重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)的约束。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    DP83822IF SD 线路 具有  CMOS I/O 并且不是差分输入。

    只要您符合 LVDS/LVPECL 的 VIH、VIL、VOH、vol 要求、您的应用就应该正常工作。

    此致、

    Joe

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”提供,“不含任何瑕疵”,并受 TI 重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)的约束。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户可以在互联网上找到相应的表格、其中指定了 VOH 2.4V 和 VOH 1.6V 的 LVPECL、而 LVDS 指定了 VOH1.475V 和 VOH 0.925V 的 LVPECL。 因此它们具有不同的阈值。

    现在还有光纤部件、其中 RD+/- Td+/-线路直接指定为 LVPECL。 n`t、这与 DP83822IF 的 PMD 规范不匹配。 有什么想法吗? 需要不同的 PHY 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    很抱歉、我的第一次回答没有具体说明。 我建议您查看数据表中的表7.5电气特性。

    SD 输出只需符合本表中各个 Vdio 部分中822的 VIH、VOH、VIL、AD vol 要求。

    如果您需要进一步澄清、请告诉我。

    此致、

    Joe

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”提供,“不含任何瑕疵”,并受 TI 重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)的约束。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    一段时间以来、我没有听到您的声音。 我现在将关闭此主题、如果您有任何其他问题、请回复此主题。

    此致、

    Joe

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”提供,“不含任何瑕疵”,并受 TI 重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)的约束。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、您好!

    本主题再次出现 RESP。 我正在寻找以下方面的验证:

    表7.5的最后一行指定差分对的摆幅是否正确? 对于100Base-FX、允许介于300和900mV 之间? 这样它将与 LVDS (+/-350)以及 LVPECL (+/-800)兼容? 和 VCM 响应 标称电压将不相关? 只有摆幅?

    SD 线路必须与数据表中的3V3 VDDIO 保持一致、即 LVTTL 或 LVPECL。 LVDS 在电压方面会太低?

    TODX2701AF 在 数据表中表示 LVPECL 兼容、无更多详细信息、无摆幅。 是否可以假设如果遵循上述内容、则应该起作用?

    谢谢您、此致

    Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    很抱歉耽误你的回答。 我希望在星期五5月21日结束前再次向你答复你的问题。

    感谢您的耐心等待。

    此致、

    Joe

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”提供,“不含任何瑕疵”,并受 TI 重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)的约束。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    你是对的。 配置 0x0403线路驱动器控制寄存器(LDCTRL)后、您应该能够符合这些差分标准。  

    从 EC 表中、我看到 SD 引脚要求最小摆幅为2.0V、Vdio 为3.3V。 它是高电平有效或低电平有效、仅需满足 IO 引脚的 VIH 和 VIL 要求。

    至于另一个器件、如果您的822IF VOD 电平符合 LVPECL、则 PHY 应与 LVPECL 器件配合使用。 通常、我们 不能谈论非 TI 产品。

    我强烈建议您验证光纤收发器摆幅是否在抖动、收发器时序要求和电压电平的822IF 规格范围内。 您可能需要在收发器线路上使用上拉电阻器来调节电压电平。 我已附上 DP83TC822 EVM 用户指南 https://www.ti.com/lit/pdf/snlu179中的符合 LVPECL 时使用的端接图像 

    如果您需要任何其他信息、请告诉我。

    此致、

    Joe

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”提供,“不含任何瑕疵”,并受 TI 重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)的约束。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    一段时间以来、我没有听到您的声音。 我现在将关闭此主题、如果您有任何其他问题、请回复此主题。

    此致、

    Joe

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”提供,“不含任何瑕疵”,并受 TI 重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)的约束。