This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1064RNQEVM:如何升级 EVM

Guru**** 2694925 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1064RNQEVM, TPS65982, TUSB1064

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/996137/tusb1064rnqevm-how-to-step-up-the-evm

器件型号:TUSB1064RNQEVM
主题中讨论的其他器件: TPS65982TUSB1064

您好、TI 专家  

当 我使用 TUSB1064RNQEVM 时、USB 3.0闪存工作良好、但 DP 接口仍然存在一些问题。

 EVM 默认的 R12和 R13电阻器不焊接。 并且无法捕获 AUXn 和 AUXp 的任何波形。

2.然后使用1M 电阻器焊接 R12和 R13。 有来自 AUXp 和 AUXn 的波形、但是 AUXp 波形很差。  

如何获取  TUSB1064RNQEVM 开发步骤?

4.我无法搜索 TPS65986数据表、能否推荐使用 TPS65982数据表?

5.附件是我所做的步骤记录。

e2e.ti.com/.../tusb1064EVM-debug.pptx 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     建议在新设计中采用 TPS65986。 相反、我们建议将 TPS65987 用于符合 PD3.0标准的最新器件。  

    对于 AUX 总线、源极为交流耦合、AUXN 上有100k 上拉电阻、AUXP 上有100k 下拉电阻。 灌电流也是交流耦合的、在 AUXN 上有1M 下拉电阻、在 AUXP 上有1M 上拉电阻。 AUXP 上的共模电压为0.3V、AUXN 上的共模电压为3V。 由于 TUSB1064EVM 位于拉电流和灌电流之间、因此无需在 EVM 上的 AUXP/N 上安装上拉和下拉电阻。 但对于 TUSB1064 AUX/SBU 开关、它需要看到正确的共模电压才能通过开关传递 AUX 流量。 在这种情况下、AUXP 上的共模电压要求为0至0.4V、AUXN 上的共模电压要求为2.7V 至3.6V。

    从测量中可以看到、上拉/下拉电阻未正确填充在源极或接收端、因为您没有获得正确的共模电压。 如果可能、您可以修复拉电流或灌电流上的上拉/下拉电阻、或绕过 TUSB1064并使用 PD 控制器 SBU/AUX 开关、并将 TUSB1064寄存器0x13设置为0x80以禁用 AUX 侦听。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、David

    1.我发现您已经多次解释过其他线程中的 AUXn/AUXp 公共电压、所以我根据 您的描述绘制了一个图表。 您能否仔细检查是否正确?

    我在自己的设计 PCBA 上使用 TUSB1064、 使用其他制造商的 PD 芯片 DP 双通道和 USB3.0工作正常,所以我认为 EVM DP 不输出信号,它可能会考虑 PD 协议是否成功构建 DP 交替模式,您能否仔细检查是否正确?

     

     下表是在 EVM 板上测量的  

    测试

    测量压电

    条件

    SBU1

    3.18伏

    默认值

    SBU2

    0.04V

    默认值

    TUXp

    3.3V

    默认值

    TUXn

    3.3V

    默认值

    TUXp

    3.3V

    焊接 R12、R13

    TUXn

    3.3V

    焊接 R12、R13

    TUXp

    3.3V

    焊接 R4、R14

    TUXn

    3.3V

    焊接 R4、R14

    SBU1

    3.18伏

    旁路0x13=0x90

    SBU2

    1.67V

    旁路0x13=0x90

    TUXp

    3.3V

    旁路0x13=0x90

    TUXn

    3.3V

    旁路0x13=0x90

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我更新了您的方框图以包含 USB Type-C 方向开关。  

    否则、上拉/下拉电阻器和计算得出的共模电压是正确的。

    因此、必须根据 PD 通信正确配置开关、并且共模电压必须在规格范围内、AUX 流量才能正确通过。

    我在自己的设计 PCBA 上使用 TUSB1064、 使用其他制造商的 PD 芯片 DP 双通道和 USB3.0工作正常,所以我认为 EVM DP 不输出信号,它可能会考虑 PD 协议是否成功构建 DP 交替模式,您能否仔细检查是否正确?

    因此、您能够让 DP 2通道+USB3与您的设计协同工作、但 DP 4通道不能协同工作? 您是否检查了 TUSB1064是否针对 DP 4通道进行了正确编程?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、David

    因此、您能够让 DP 2通道+USB3与您的设计协同工作、但 DP 4通道不能协同工作? 您是否检查了 TUSB1064是否针对 DP 4通道进行了正确编程?

    >>我只需尝试2通道+ USB3。 但不要尝试 DP 4通道、我将在 下一阶段尝试配置 DP 4通道。可能需要一周后。

    >>众所周知、我的设计遵循 EVM 原理图、EVM 未输出 DP、我怀疑 PD 芯片(TPS65986)未将源配置为交替模式。

       我的问题是、TUSB1064RNQEVM 的 PD 具有配置源、默认 出厂设置进入交替模式? 我是否 应首先分析 PD 协议? 确保源输入备用电源,然后测量共模电压。

    谢谢

    Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Thomas

    TUSB1064EVM PD 将协商 DP 交替模式。  

    下面是我要遵循的顺序。

    以检查 DP 交替模式

    • 检查 PD 协议日志文件
    • 测量 TUSB1064翻转、CTL[0:1]引脚或寄存器0x0A、其中任一引脚应显示 TUSB1064正在 USB+ 2 DP 信道或4 DP 信道中配置

    检查 TUSB1064 HPD 是否被驱动为高电平。 您可以通过1k 电阻器将 HPD 拉至3.3V、以强制 HPD 为高电平

    AUX 共模电压

    • 测量共模电压并确保电压符合规格
    • 禁用 AUX 监测、这将强制所有四个 DP 信道都打开

    检查 DP 日志文件

    • 查找可能的链路训练失败

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、David  
    很抱歉给你带来麻烦!e2e.ti.com/.../problem-sum-20210517.pptx
    请根据以下链接中的摘要进行操作。
    我发现我的 AUXp 线路共模电压不能达到0.3V、您能提供一些建议。
    3.附加的是记录进程的调试文件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Thomas

    因此、问题似乎出在您使用的 DP 转 HDMI 电缆上。

    1.这是有源还是无源 DP 转 HDMI 电缆? 要支持 HDMI 显示、您需要确保使用支持 DP 到 HDMI 有源协议转换器的电缆。

    2.使用有源电缆时,需要将 R27和 R28卸载,因为电缆本身中应包含1M 上拉/下拉电阻。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、David

    1.根据您的建议,我购买了一台戴尔显示器,其中包括 DP 插座,并购买 Philip DP2DP 8K 电缆,以便显示器可以显示一些时间。

    2.将 DP 插头插入 PCBA 时,显示器型号可以在 Mac OS 上显示信息。 但显示器无法运行

    显示所有信息、但仍为黑屏。 问题是什么,如何解决?

    3.但是从 PCBA 拔出 DP 插头,显示器型号 信息仍显示在 Mac OS 上,所以是否正确?

    4.监护仪将在一段时间内闪烁屏幕。

    以上问题我曾尝试调整寄存器0x10和0x11的值、但问题仍未解决、您是否有其他问题

    建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.对于在断开显示器连接后仍在检测显示器的 Mac、这似乎是 Mac 问题。 我将向您介绍此 Mac 链接 https://discussions.apple.com/thread/251394727

    2.您是否将 TUSB1046寄存器0x0A 的位4设置为"1"、然后调整寄存器0x10和0x11? 另请通过将0x80写入寄存器0x13来禁用 AUX 监测。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、David

    1、当我调整寄存器0x10和0x11时、我已经将0x0A 的位4设置为"1"。

    2.从2. 您的意思是、如果要对寄存器0x10和0x11进行调优、它应该 禁用 AUX 监测、对吗?

    3、对于器件 TUSB1064交流耦合 TX、RX 和 SSTX、SSRX 以及 DP0、DP1、DP2、DP3。 我使用了电容器0603封装,封装是否 会影响信号 完整性? 0402或0201等小尺寸是否有利于信号完整性?

    4.您能不能再多介绍一下 DP 信号链设计建议。

    谢谢

    Thomas  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thomas

    1.您是否具有可用于验证信号完整性的 DP 合规性软件的高速示波器? 如果您不这样做、缩短电缆长度是否有帮助?  

    2.禁用 AUX 监测与 EQ 调节是分开的。 通过禁用 AUX 监测功能、我希望确保启用所有 DP 信道。

    迹线宽度小于焊盘尺寸、因此在从布线到焊盘和焊盘到布线时存在阻抗不连续性。 如果可能、我建议您使用201、以尽可能减少阻抗不连续性(与603相比、201的焊盘尺寸更小)。 您当前在 TX1/2、RX1/2、DP0、1、2、 3?

    请参阅随附的应用手册、了解有关高速布局指南的信息。 有些信息在这两个指南中都有重叠、但两者都提供了很好的深入信息。

    https://www.ti.com/lit/an/spraar7h/spraar7h.pdf

    https://www.intel.com/content/dam/www/programmable/us/en/pdfs/literature/ug/ug20298.pdf

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、David  

    1.我没有高速示波器、 买它太贵了。 我尝试使用短电缆、但仍然没有电缆。

    下面是原理图和 PCB 布局,我们参考了 TUSB1064EVM HSDC025A-002原理图和布局。

      

    我认为交流耦合电容器也应该考虑 ESL 和 ESR, 也许是 ESL 较低,ESR 电容器最好,您是否同意我的观点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thomas

    1. SSTX/SSRX 连接到 USB 连接器,DP 也连接到 DP 连接器查看布局。  

    • 100nF 的 SSTX 可能正常、但可以更改为220nF
    • 100nF 的 SSRX 将是一个问题。 在相应的 TX 为100nF 时、总电容为50nF。 这超出了 USB 规格、可能会导致直流漂移。 请更改为330nF。
    • 由于与 SSRX 相同的原因、100nF 的 DP 将成为一个问题。 将电容器更换为330nF 或短接0欧姆电阻器

    2.移除 AUX 上的1M 上拉/下拉电阻、共模电压应由源极和接收极设置

    3.您是否有机会共享实际布局文件进行详细审阅?

    4.一般而言,扬声器的 ESL/ESR 越低越好。 有关更详细的讨论、请参阅此链接: www.programrsought.com/.../

    谢谢
    David  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、David  

    1.根据您的建议,我更新了原理图。

    • 将 SSTX 电容器更换为220nf
    • 更改了 SSRX 电容器330nf
    • 更换 DP 交流电容器330nf   

    2. 还有一个问题是如何计算 USB 的总电容? 如果 SSTX 为220nf、SSRX 为330nf、那么总电容为132nf、这对吗?

    e2e.ti.com/.../04Type_2D00_C-to-USB3.0_2600_DP-Board-V0.3_5F00_58x58x1.2mm.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thomas

    1.正确。 对于两个串联电容器、总电容= 1/(1/CAP1+ 1/CAP2)

    2.看看布局

    • 请在圈中填充接地层

    • 您是否有用于3.3V 的电源平面? 最好为3.3V 使用一个平面而不是一个布线
    • 小型电源去耦电容 C3、C4和 C47应放置在3.3V 电源平面和 TUSB1064散热焊盘之间的电路板底部

    我将使用短 DP 和 USB 电缆、更改电容器值和尺寸、然后查看您是否能够解决视频问题。

    谢谢
    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、David

    非常感谢您的大力支持,我将按照您的建议更新布局。但这将需要几天的时间。

    1.由于我的证明知识和兴趣,我有一些问题想问你。

    TUSB1064 管脚 AUXp、AUXn 和 PD 协议之间的关系如何,我已经学习了一些文档,就像 https://www.ti.com/lit/an/slva844b/slva844b.pdf?ts=1622450209177 一样,但是我仍然没有清楚地了解 AUXp、AUXn 和 PD 协议之间的关系。 您能支持一些描述 AUXp AUXn 和 PD 协议的文档吗?

    谢谢  

    Thomas  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Thomas

    在高级模式下、PD 将根据 Type-C 方向(CC1/2正常和翻转)以及进入 DP 交替模式(PD 协议通信)正确配置 TUSB1064 AUX/SBU 开关。

    谢谢

    David