This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD1E01B04:TVS 二极管

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/995121/tpd1e01b04-tvs-diode

器件型号:TPD1E01B04

尽管在 TPD1E01B04DPLR 上未找到 Burr-or Mold Flash、但我们想知道 TI 是否有 Burr-& Mold Flash 的规格?

这是为了预防我们的 MP 产品稍后发现的情况。 如果 TI 不允许任何毛刺或模具毛刺、请同时注明。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Siti、

    我将联系我们的封装团队、并在收到回复后立即通知您。

    此致、

    Matt Smith  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Siti、

    请参阅以下封装规格  

    X-Burr= Burr-笔 延伸至引线左/右的距离

    Z-Burr = Burr-Extends Down below the package

    Y-burr =从封装下方查看 z-burr 的厚度

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、

    Matt Smith  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、  

    很抱歉、您迟到了回复、感谢您更新了 Burr-SPEC。

    I undertood。 但是、我是否可以知道模具闪存的规格?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还有一个问题。  

    该部件的间距为0.35mm。

    我们应该参考哪种规格?  0.4毫米?  

    因为表中没有显示‘0.4 mm”。

    您可以再次确认吗? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Siti、

    是的、您应该参考0.4mm 规格。

    此致、

    Matt  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否更新模具闪存规格?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们将把它添加到积压工作中。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt、您好、什么是积压? 您能进一步解释一下吗?  

    它与模具闪存规格有何关系?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Siti、

    很抱歉、我误读了您之前的问题。 QFN 型封装将不存在模具闪存、因为它可能会导致可焊性问题。

    此致、

    Matt