This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822H:如何检测"链路断开"

Guru**** 2800955 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/994648/dp83822h-how-to-detect-link-down

器件型号:DP83822H

您好!

我想问您一个有关"链路断开"检测的问题。

是否有任何寄存器会将检测"链路断开"状态从"链路断开"状态进行解读?

或者、您是否会告诉我如何从"link up"中检测到"link down"?

谢谢、此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    情况如何?

    如果您能告诉我任何信息、我会很高兴。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉、现在没有答案...

    因此、我了解无法了解下行链路。

    如果我的理解不正确、请告诉我。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Takumi 先生、您好!

    我不确定您的 TT 为什么显示为已解决、因为您仍有一个未决查询。 这可能是没有人回复您的原因。 很抱歉。

    下面是注册,您可以检查链接状态:  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Vikram-san、

    非常感谢你们的友好!

    此致、