This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867CS:是否可以在 MDI 链路建立后进行 SGMII 自动协商?

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83867CS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/995228/dp83867cs-sgmii-autonegotiation-after-mdi-link-up-possible

器件型号:DP83867CS

你好

我们正在使用 DP83867CS PHY、并希望强制 SGMII 速度(在 MAC 和 PHY 之间)达到 MDI 解析速度。 我们的目的是实现以下行为:

1.系统通电、MDI 侧无链路->没有 SGMII 链路

2. MDI 侧已启用自动协商->在通过 RJ45连接链路伙伴时建立链路

3.在 MAC 和 PHY 之间建立 SGMII 链路->使用 MDI 解析速度作为 SGMII 速度

是否可以执行此序列? 如果是、那么我需要在 PHY 中配置哪些选项? 我想"映射" SGMII 链路上的 MDI 解析速度、以便 MAC 可以获知物理连接的链路速度。 我确实希望具有自动协商功能、以便系统可以在连接设备后自动连接。

PHY 已经可以运行(一旦电路板上电、并且 PHY 未处于复位状态、SGMII 就会连接上)、因此 PHY 和 MAC (数据接口以及 MDIO)之间的通信已经过测试。

提前感谢。