Other Parts Discussed in Thread: TPS25750, TPS2552
你好
我正在使用 TPS25750设计 USB-PD 灌电流电路。
我正在寻找一种将配置数据从 TPS25750写入 EEPROM 的方法。
是否有办法使用 TPS2552的 USB 2.0或 I2C 端口写入 EEPROM。
重新分级
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Chris、
如果您的电路板配置为进入 SafeMode、则如果应用了 C 型电源、TPS25750将在编程期间为 LDO_3V3供电、以便为 EEPROM 供电。 这样做是为了支持 EEPROM 更新并为 TPS25750的内部逻辑和模拟电路供电。
我们 广泛使用 TotalPhase Aadrvark 作为 I2C 编程器/观测工具。 购买新产品时、它附带一根分线缆、可让您轻松连接到100mil 接头。 您需要将该 aardvark 连接到 SCLM。 板上的 SDAm 和 GND、可用于对 EEPROM 进行编程。
TotalPhase 还提供工具 闪存中心。 此工具允许您输入正在使用的 EEPROM 类型、并将为您配置 EEPROM 并对其进行编程。 从配置 GUI 输出的二进制文件可直接在 闪存中心中使用。
Chris、
该 EVM 没有来自 MCU 的 I2C 端口、用于对在连接器上暴露的 EEPROM 进行编程、该连接器允许您对外部器件上的 EEPROM 进行编程。
几乎任何外部 EEPROM 编程器都可用于对 EEPROM 进行编程。 在我的团队中、我们经常使用 TotalPhase Aardvark、但市场上有许多更便宜的 EEPROM 编程器。 只要支持24C EEPROM 格式、就可以使用它对 EEPROM 进行编程。 甚至还有一些变体可以夹装到 EEPROM 上、这些变体已经焊接到板上。