This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75HVD10:半双工

Guru**** 2930800 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75HVD10, SN65HVD10

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/997060/sn75hvd10-half-duplex

器件型号:SN75HVD10
主题中讨论的其他器件: SN65HVD10

大家好、

SN75HVD10能否以电气方式连接到需要 RS-422 (半双工)的器件?

此致、

山口

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    山口-圣

    从技术上讲、这是可以的、因为 RS-422可以解释总线信号、但必须注意系统设计。 SN65HVD10是否会用作 RS422指挥官节点的接收器? 该系统的具体实现方式是什么?

    此致、

    Eric Hackett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric - San、

    感谢您的支持。 我无法从客户那里获得有关您的问题的反馈、但您能否帮助回答以下令人上瘾的问题?

    1. 该器件(VCC=3.3V)能否通过将差分输出 A 和 B 连接到光电耦合器(限流电阻器100Ω)的阳极和阴极来驱动光电耦合器?  

    规定 VOD (差分输出电压)= 1.5 (最小值)。 如果这是输出电压、我认为不可能驱动光电耦合器。

    2.关于数据表中的图17 (高电平输出电流与驱动器高电平输出电压)、电压会随电流的增加而升高、因此以图表形式查看上述输出电压是否合适?

    此致、

    山口

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    差分输出电压是针对正常端接总线而指定的。 光电耦合器通常需要的电流小于该电流。 您实际需要什么电流、该电流下 LED 的正向电压是多少?

    图6中的信息并非都有用。 当输出电流为0时、输出电压为3.3V。当输出拉取电流(由于流出器件而为负)时、输出电压会下降。