This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS250DF810EVM:在1台 PC 中控制16个 DS250DF810EVM 单元

Guru**** 2870880 points

Other Parts Discussed in Thread: DS250DF810EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/996121/ds250df810evm-control-16-unit-of-ds250df810evm-in-1-pc

器件型号:DS250DF810EVM

您好、TI 专家

我想在一台 PC 上控制16台 DS250DF810EVM、有什么建议吗?

用于测试 QSFP-dd 有源电缆的编号单位

此致、

Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不明白这个问题。 控制16单元意味着什么?

    谢谢、

    Rodrigo Natal

    HSSC 应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好罗德里戈

    对于仅支持8个通道的 EVM、我想在2个 QSFP-DD 上模拟信号并同时验证信号、是否有任何解决方案?

    此致、

    Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您需要两个单独的8通道重定时器 EVM 来评估此类配置。

    谢谢、

    Rodrigo Natal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好罗德里戈

    1 QSFP-DD 还需要8组 EVM、是否有任何解决方案将整个 EVM 作为控制台连接到一台 PC?
    顺便说一下、EVM 也可以用作信号发生器和接收器?

    此致、

    Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于完整的 QSFP-DD 链路、您需要八个重定时器出口通道和八个重定时器出口通道。 因此、可为此链路使用两个 TI 8通道重定时器 EVM。 只要为 CDR 提供基准输入信号以锁定、重定时器通道就可以用作 PRBS 发生器。 该信号可能是全速率的子速率下的低频时钟信号(8分频或16分频即可)。

    当您下重定时器 EVM 订单时、请注意、您需要填充所有八个通道的连接器。

    谢谢、

    Rodrigo Natal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好罗德里戈

    好的,很棒 顺便说一下、EVM 可以充当接收器并验证结果? 和16 EVM (发送和接收)、是否有任何替代方案可通过单个控制台控制这些16 EVM? 是否有应用程序可以解决此请求?

    此致、

    Thomas