This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUXHS4212:用于 OTN/(OTU2、OTU2e)的 MUX 解决方案

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUXHS4212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/992207/tmuxhs4212-mux-solution-for-otn-otu2-otu2e

器件型号:TMUXHS4212

您好!

我想向您提出一个基本问题。

我的客户正在寻找用于 OTN (光传输网络)-- OTU2 (10.7Gbps)和 OTU2e (11.1Gbps)接口信号的多路复用器(1:2)。

我假设 TMUXHS4212是适合此应用的器件。

请告诉我我的想法是否正确。 如果您知道任何其他器件、您会告诉我吗?

谢谢、此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    什么是 OTN 信号的摆幅和共模电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大脑、

    这些器件的范围为0V、关断至高达20V。   这是您的意思吗?   

    Don

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    摆幅平均信号高电平-信号低电平、例如、Vhigh 为2V、Vlow 为1V、因此摆幅为1V、共模电压为1.5V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian -San、

    感谢您的支持。

    我能不能问你情况如何?

    我很乐意为您提供帮助!

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果信号从0v 转至20V、4212将不起作用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian - San、

    非常感谢您的回复!

    我看、让我了解 wll、

    我们可以将该器件用于 OTN 应用、以处理信号电平、对吧?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么 、OTN 信号的低电压和高电压是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian - San、

    我看、让我向客户询问规格。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、当你得到它时、请告诉我

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    任何更新

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的善意。

    很抱歉、我还没有得到客户的答复。

    我想客户已经考虑使用 TMUXHS4212。

    如果客户有更多问题、请让我再次询问您。

    谢谢、此致、