This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867CR:错误值(器件 ID)

Guru**** 2842490 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/997298/dp83867cr-bad-values-device-id

器件型号:DP83867CR

您好、Adrian、

我们在 RX 线路上设置了20欧姆串联电阻器、并将复位信号与处理器完全断开(切断走线、使其与外部上拉保持一致)。 这样、器件似乎可以正常工作、并且始终保持稳定的连接。

我们将该板发送给了我们的客户端、以便修改固件以处理复位信号。 因此,他们重新连接了复位,在修改固件后,他们报告说“设备有时工作,有时 从 phy 回答错误值(设备 ID)”。

您是否有任何想法、为什么会发生这种情况? 在您看来、是否有硬件问题或固件方面的处理可能有问题?

此致、

Ioannis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Loannis、

    如果器件 ID 的值不正确、是否可以通过其他 PHY ID 进行连接?

    在所有情况下也会观察到 RX_clk? 寄存器访问是否在所有情况下都可用?

    此致、

    Joe

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”提供,“不含任何瑕疵”,并受 TI 重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)的约束。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Loannis、

    有一段时间没有发布到此主题的帖子。 您是否仍遇到此问题?

    此致、

    Joe

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”提供,“不含任何瑕疵”,并受 TI 重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)的约束。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、您好!

    很抱歉,我的回答很晚,我们因为东正教复活节而不在办公室。

    我们从客户那里得到的最新报告是 :"如果 器件在启动/通电时连接到 PC、则看起来固件工作正常、
    但是、如果在 器件通电的情况下再次拔下并插入以太网线、则无连接(基于 IP.ADR、无 DHCP)保持稳定。  已尝试各种复位时序(较长/较短)。"

    似乎是电缆拔出 和 连接断开被 固件检测到 、固件尝试重置器件、但器件似乎无法恢复。

    此致、

    Ioannis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Loannis、

    您能否确认这是电缆链路问题还是 MAC 连接问题?

    我有以下后续问题:

    1. 在将电缆插入 PHY 之前、有一个 rx_clk 信号、您测量的频率是多少?
    2. 是否在 MDI 上观察到 FLP 信号?
    3. 插入电缆后、是否有稳定的链路?
    4. 保持器件处于复位状态后、链路是否恢复?
    5. 尝试启动复位时的 VIL 电平是多少? 它是否满足数据表中列出的 VIL 要求?

    此致、

    Joe

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”提供,“不含任何瑕疵”,并受 TI 重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)的约束。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Loannis、

    一段时间以来、该主题帖中没有任何帖子。 您的问题是否已解决? 如果我在接下来的几天内没有收到回复、我将关闭此帖子。 如果您有任何其他问题、请回复此帖子或打开新主题。

    此致、

    Joe

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”提供,“不含任何瑕疵”,并受 TI 重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)的约束。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Loannis、

    我现在要关闭这个线程。 如果您有任何其他问题、请回复此帖子或打开新主题。

    此致、

    Joe

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”提供,“不含任何瑕疵”,并受 TI 重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)的约束。