This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9517-Q1:TCA9517的两个 B 侧面对相同的 I2C 总线时出现振荡问题。

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9517, TCA9509, PCA9306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/995706/tca9517-q1-oscillation-issue-for-two-b-side-of-tca9517-facing-same-i2c-bus

器件型号:TCA9517-Q1
主题中讨论的其他器件:TCA9509PCA9306TCA9517

你(们)好

  如果 TCA9517的两个 B 侧朝向同一 I2C 总线、是否会导致振荡?

如果我们需要将3.3V I2C 总线连接到两个1.8V I2C、您有什么建议?

此致

弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    并联两个静态电压偏移器件会导致振荡。

    您能否用 TCA9509代替其中一个 TCA9517? A 侧应朝向1.8V、B 侧应朝向3.3V (我假设目前3.3V 侧是 B 侧连接的位置)。 1.8V 侧是否有任何其他 I2C 缓冲器?

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bobby、

    感谢您的建议。

    它是否具有 AECQ 器件或其他解决方案可以满足 AECQ?

    此致

    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们唯一通过汽车认证的 I2C 缓冲器是 TCA9517。 我们有一个符合汽车标准但不引脚对引脚的 PCA9306电平转换器、如果不查看 I2C 系统的方框图、我无法说它是否是替代 TCA9517的好器件。

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bobby、

    作为我的拓扑、我有一条3.3V I2C 总线、该总线连接两个电平位移 TCA9517 (B 侧)、可将3.3V 总线电平的电平更改为1.8V。

    如果我将 TCA9517中的一个替换为 PCA9306。 PCA9306的 B 侧从主器件连接到3.3V 总线、A 侧连接到1.8V 器件。

    它是否可行?

    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    B 侧具有~540mV 的失调电压、如果 TCA9517的 B 电压大于1.8V 器件的 VIL、则可能无法将其识别为低电平。 PCA9306是一款电平转换器、因此不会重新驱动信号。 如果我正确理解设置、这可能是一个问题。

    -Bobby