This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:从 TPS25750读取/写入 BQ25792

Guru**** 2613335 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25750, BQ25792

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/995149/tps25750-reading-writing-to-bq25792-from-tps25750

器件型号:TPS25750
主题中讨论的其他器件: BQ25792

你(们)好

我现在已经放弃了从主机控制的 TPS25750修补程序并使用 EEPROM。  

下一步是能够从 主机控制器读取/写入 BQ25792 -主要是为了检查电压和电流。

我发现"4CC"任务界面很难处理。 我可以读取模式寄存器并获取 ASCII 字符 PTCH、APP 等 那么、我想我需要将"I2Cr"写入寄存器0x08吗? 接下来如何进行?  

您能否提供一个如何读取 VBATT 电压的示例? 我需要发送哪些 I2C 命令?

谢谢你

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另外… 我希望通过 I2C 使用主机控制器将 GPIO0设置为 GPIO3并将其清除。 我不想将它们分配给事件... 只需能够将其作为输出进行控制、即可驱动来自主机微控制器的 LED。 这是可行的吗? 我很难找到合适的寄存器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们不支持通过此设计上的 I2C 接口进行 GPIO 控制。  它们只能由事件支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您清除有关 GPIO 的信息。 太可惜了。  

    我期待收到有关如何执行 I2Cr 和 I2Cw 命令来读取/写入 BQ25792的详细信息

    此致

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我仍在等待有关 I2Cr 和 I2Cw 的原始问题的支持、谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dave、

    对缓慢的响应很粗略。  我将在明天发布整个常见问题解答、以解决此问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Chuck。 您是否成功发布了常见问题解答? 如果是... 从哪里可以找到它?  

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    通过外部存储器直接与您解决此问题。  完成后、我将使用分辨率更新此主题。