This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1064RNQEVM:TUSB1064RNQEVM DP 不可操作和开发步骤

Guru**** 2586515 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB1064RNQEVM, TUSB1064, TPS65982

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/995646/tusb1064rnqevm-tusb1064rnqevm-dp-don-t-work-and-development-steps

器件型号:TUSB1064RNQEVM
主题中讨论的其他器件: TUSB1064TPS65982

您好 TI 团队

我想在我的应用中使用 TUSB1064芯片,所以我买了一个 TUSB1064RNQEVM,但 有一些问题需要帮助。

a)。 当我使用默认配置时,USB 3.0工作正常,但 DP 不工作。

b)。 主机是 Macpro 书,我认为它可以在双通道+ USB3.0上工作,但我不知道 TUSB1064是否配置为2通道

 默认配置。

c)。 拉电流2通道+ TUSB1064 2通道+灌电流2通道、或拉电流4通道+ TUSB1064 4通道+灌电流4通道

 就在 CONFIG 上面、可以正常工作、那么如何配置 TUSB1064 4lane?  接收器是 DP 到 DVI 电缆,因此我不知道它是双通道还是四通道工作的,因此我需要配置 TUSB1064双通道或四通道。

您能否提供有关使用 TUSB1064RNQEVM 的更多信息? 我从这个论坛收集了一些信息,但仍然没有得到明确的发展步骤。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 TI  团队

    1.它没有在 www.ti.com 上找到 TPS65986数据表 ,S can I reference the TPS 65982 data sheet?

    2. JMP4、JMP6选择 TUSB1064 I2C 器件地址。  默认配置为 A0=R、A1=R、从器件地址=0x42。

    SW1选择 TPS65986 I2C 器件地址。 默认配置为 PIN F1 float slave addr=0X7E。

    J7是用于配置 TUSB1064和 TPS65986器件的通信接口。

    JMP7 是 TUSB1064 I2C 或 GPIO 的配置、默认为 GPIO、因此需要更改跳转以选择 I2C 使能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../6472.Archive.zip

    我不知道为什么默认情况下无法通过 I2C 地址0x42与 TUSB1064通信、并删除跳转 A0/A1地址0x24。

    所附图片是 EVM 配置和 通信波形的图片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当 A1时、A0为 R、R I2C 地址为0x、而不是0x4221

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我建议使用 I2C_EN。 A0和 A1引脚被拉至高电平、以允许 PD 控制器在连接时配置 TUSB1064。  当这些引脚被拉至高电平时、您能否从器件地址0x0F 读取寄存器0x00?

    默认情况下未配置 DP 模式、2通道与4通道运行将由 PD 控制器协商决定。 通过将寄存器0x0a CTLSEL[1:0]位修改为0x3、可以将 TUSB1064配置为4通道 DP 模式。 请记住、在手动配置过程中、您需要确保 FLIPSEL 位与实际连接相匹配(通常由 PD 控制器处理)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Malik

    感谢您的回答!

    1.它没有在 www.ti.com 上找到 TPS65986数据表 ,所以我可以参考 TPS65982数据表?,也可以剪切文档。

    2.我想让 EVM 在 USB3.0 + 2通道或4通道上工作、您能简要介绍一下如何升压?

    3.我更改了 EVM 配置、使用 JMP8 PIN1-2 (I2C 接口)单独配置 TUSB0164。

    默认情况下未配置 DP 模式、2通道与4通道运行将由 PD 控制器协商决定。

    >>这意味着、如果预计主机输出 DP 信号应首先对 DP 器件进行编程、则默认 PD 程序不包含 DP 交替配置。 对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.我没有分享这份文件。

    2.板载 PD 控制器应能够为协商链路配置 TUSB1064。 PD 控制器仅在 I2C 器件地址0x0F 上工作。 如果将 EVM 设置从默认设置更改为默认设置、则 PD 控制器将无法配置 TUSB1064。  

    默认情况下不配置 DP 模式、PD 控制器将根据协商的连接通过 I2C 配置器件。 如果您使用 TUSB1064是一种不同的模式、请确保它与 VBUS 分开供电。 配置设备。 然后插入所需的连接。 DP 副本是 PD 控制器在初始连接时进行协商、如果链路能够协商此模式且 TUSB1064已处于 正确模式 、则您应该会看到工作链路。 回想一下、TUSB1064 仅适用于 DP 接收器应用。  

    对于  DP 交替模式链路、纠正或 PD 协商未开始。 您可以判断是否可以访问 USB-C 分析仪。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Malik

    很抱歉因为假期而延迟回复您的消息。

    我捕获 J7 (PIN1和 PIN 3)、但有任何波形。

     PD 控制器仅在 I2C 器件地址0x0F 上工作。

    >>这 意味 着 TUSB1064器件地址必须为0x0F、对吗?

    根据  您的描述、这是否意味着先配置 TUSB1064正确模式。 然后插入 typec 连接器,PD 控制器  将协商使主机进入 DP 备用?

    下面是 PD 日志文件  

    e2e.ti.com/.../pd-log-file.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    正确、您的 A0和 A1引脚看起来没有上拉至 VCC (从电路板照片中)、您能尝试将它们上拉吗?

    3.正确。 在日志中、我没有看到 DP 交替模式的任何 PD 协商。 此日志是否已完成? 您使用什么 Type-C 器件进行测试、是否确认了它具有 DP 交替模式功能(完整性检查)?