This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB216IEVM:EVM 原理图问题

Guru**** 2923470 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB216IEVM, TUSB216, TUSB216I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/996528/tusb216ievm-evm-schematic-question

器件型号:TUSB216IEVM
主题中讨论的其他器件: TUSB216TUSB216I

尊敬的团队:

我今天就拿到了您的 TUSB216IEVM 演示板,但它似乎无法正常工作。 无论我如何修改 BOOST 和 RX_SEN 配置、测试结果都是相同的、看起来 TUSB216 IC 不会提高信号质量。

我还从 TI 网站下载了用户指南,我发现输入 D+和 D-线路与原理图上的输出 D+和 D-线路短接,我在演示未通电期间使用万用表检查输入和输出,它们短接在一起。

请告诉我我们为什么这样设计、这将绕过 TUSB216、并降低信号质量、从而改进功能。

谢谢、此致、

雪利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sherry、

    是的、TUSB216I 在短接的 DP/DM 线路上工作。  这是预期的。   

    您能否将 SCL/CD 引脚上的跳线安装到 CD LED、将 RX_SEN/ENA_HS 引脚上的跳线安装到 LED、并让我知道测试期间哪些 LED 亮起?  转接驱动器可能未进入工作模式。

    您是否正在运行合规性测试?  如果是、您是否遵循数据表中的 USB 合规性测试程序?

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JMMN、您好!

    感谢您的回复!

    请查看下图、D6亮起、我还检查了 D6和 R35之间的波形、它是一个恒定电压值。 D5未亮起、因为跳线位于错误的位置。

    客户 未运行合规性测试、他们只需使用 LeCroy 器件来检查 USB 眼图模式、并且无论如何修改 BOOST 和 RX_SEN 配置、都没有任何改进。

    TUSB216似乎没有进入激活模式、 如何启用激活模式?  

    此外、为什么216在短接的 DP/DM 线路上工作? 这样、我们的器件就没有影响我的理解。

    谢谢、此致、

    雪利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sherry、

    是的、TUSB216I 被设计成在短接至 DP/DM 线路时补偿 USB 高速信令。

    如果客户正在获取眼图、这将被视为合规性测试、因为它是不带 HS 握手的高速信号。  请按照数据表中的说明操作、以便 TUSB216I 可以进入合规模式。  请注意、在测试数据包开始正确启用之前、测试装置需要连接到 TUSB216I。

    此致、

    JMMN

    在使用任何示波器合规性软件构建 USB 高速眼图模板之前、必须遵循以下步骤:8.2.2.1.1用于主机侧应用

    1.将 TUSB216I 配置为所需的升压设置

    2.为 TUSB216I 加电(如果已加电、则切换 RSTN 引脚)

    3.使用 SMA 电缆将示波器和 USB-IF 主机侧测试装置连接到 TUSB216I

    4.使能主机发送 USB test_packet

    5.执行示波器 USB 合规性软件。

    6.重复上述步骤以使用不同的升压设置重新测试 TUSB216I (必须复位以更改)

    8.2.2.1.2适用于器件端应用

    1.将 TUSB216I 配置为所需的升压设置

    2.为 TUSB216I 加电(如果已加电、则切换 RSTN 引脚)

    3.将 USB 主机、USB-IF 器件端测试装置和 USB 器件连接到 TUSB216I。 ‘USB-IF 设备测试装置已配置到“初始化”位置

    4.允许主机枚举设备

    5.使器件能够发送 USB test_packet

    6.使用 SMA 电缆,将示波器连接到 USB-IF 设备侧测试装置,并确保设备侧测试装置配置为‘TEST’(测试)位置。

    7.执行示波器 USB 合规性软件。

    8.重复上述步骤以使用不同的升压设置重新测试 TUSB216I (必须复位以更改)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JMMN、您好!

    是的、当客户严格遵循我们的指南时、它就能正常工作。 谢谢!

    由于 该测试的高速信号没有 HS 握手、 因此我们需要按照指南测试眼图。 如果我们直接使用该器件、例如连接到一部手机或 USB、我们不需要使用这些测试指南、因为高速信号具有 HS 握手、对吧?

    谢谢、此致、

    雪利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sherry、

    是的、没错。  在正常操作中、如果没有 HS 握手 、USB HS 通信永远不会发生、因此 TUSB216I 总是会转弯。测试数据包条件不需要 HS 握手、因此 TUSB216I 需要一个更具体的过程来启用。

    此致、

    JMMN