This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK10081:可通过均衡补偿多少损耗?

Guru**** 2869980 points

Other Parts Discussed in Thread: TLK10081, TLK10034, TLK10232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/997654/tlk10081-how-much-loss-can-be-compensated-by-equalization

器件型号:TLK10081
主题中讨论的其他器件: TLK10034TLK10232

尊敬的团队:

我对 TLK10081有几个问题。  请查看下图。

1.此器件是否支持10G KR (10.3125Gbps)?

由于电缆长度(2.5m)、低速端的 TX 和 RX 均衡可补偿多少 dB?

3.如果我们在高速侧的输出端连接一个光学模块、是否正常?

4、这两个 TLK 芯片的 REFCLK 是否应由同一时钟源供电?

B&R  

利嘉